请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:Tida-010056 《线程》中讨论的其他部件:MSP430FR2355
大家好,团队
寻求澄清。
问题1:功率级解决方案是否允许再生(即电动机到蓄电池的能量流)?
问题2:参考设计中使用的微控制器(MSP430FR2355)是否允许 CAN 通信?
问题3:在设计中,有参考速度的输入,我想知道是否可以在扭矩模式而不是速度模式下控制电机?
谢谢你。
-标记