This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-WL1837 MODCOM8I:原理图查询

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1074134/tidc-wl1837modcom8i-schematic-inquiry

部件号:TIDC-WL1837MODCOM8I
“线程”中讨论的其它部件:WL1837MODCOM8I

您好,Team,

我的客户正在   tidrbp9.pdf 中查找有关 L2,C7和 C8的信息

链接: https://www.ti.com/lit/df/tidrbp9/tidrbp9.pdf

这种拓扑是否可以在不使用外部电压的情况下捕获射频?

此致,


Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,您好!

    材料明细表和其他设计文件可从 此处的 WL1837MODCOM8I 页面下载

    L2是分流器组件的占位符,但 EVM 上不需要它来匹配天线。  

    RF_ANT1 RF 路径通过 C5路由到 ANT1。 RF 路径可以通过删除 C5并将其填充到 C7而路由到 UFL (J5)。

    C8也是如此。 通过删除 C6并将其填充到 C8,RF_ANT2可以路由到 UFL (J6)。

    您能否更具体地回答您的最后一个问题? 我不确定我是否完全理解。  

    巴西,