This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何方法可以缩短瞬态仿真时间?

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1075003/is-there-any-way-to-reduce-transient-simulation-time

“线程:LM5085”中讨论的其它部件

大家好,

我的一位客户正在使用 PSpice for TI 与其他公司 FET 模型模拟 LM5085瞬态分析。
它们仅在模拟时使用3个探头。 但模拟时间超过30分钟100ms 的分析。

他们希望缩短 瞬态仿真时间。 有什么办法可以这样做吗?

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya,

    请您存档并共享项目吗?

    谢谢你,

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jackie,

    非常感谢您的回复。

    客户 给了我他们的模拟档案文件,我附上了。
    请您查看文件,并建议您缩短模拟时间?

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。  

    e2e.ti.com/.../test1_2D00_2022_2D00_02_2D00_09T23_2D00_16.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya,

    感谢您共享文件。 我会看它,让你知道我的发现。

    谢谢你,

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡尤萨,

    是否还可以共享外部文件 rb162l-40.lib 和 SSM3J356r.lib?

    谢谢你,

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jackie,

    非常感谢您的回复。
    我获得并附加了这些.lib 文件。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚

    e2e.ti.com/.../SSM3J356R.lib

    e2e.ti.com/.../rb162l_2D00_40.lib 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya,

    感谢您的分享。 我会让你知道我的发现。

    谢谢,

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya,

    我花了一些时间来研究这种设计。 我同意模拟运行时间很长。 最终的问题是,这种设计可能是由于较大的电感器而产生了显著的振荡。 使用任何模拟器,500毫秒的振荡模拟将会很慢。 模拟器正在正常运行,我认为这些数据是有效的。 我建议更改您的设计以减少振铃。 如果您真的想按目前的方式使用该设计,那么由于摆动,设计会变得缓慢。 以下是调整模拟设置的几个选项,但它们可能会降低精度

    • 缩短模拟停止时间(20毫秒可能足以达到稳定状态)
    • 在 SIM 卡配置文件的“选项”->“常规”部分,您可以增加 RELTOL,VNTOL,ABSTOL 的值,或者减小 GMIN 的值(这将导致精度的最大下降)
    • 在 sim 配置文件的选项->瞬态部分,您可以尝试将方法更改为齿轮。 不要使用与摆动困难的陷印
    • 您可以增大最小电阻器的大小,减小最大电容器的大小
    • 您可以用理想的组件替换第三方模型(PMOS 和二极管),这些组件位于 Place -> PSpice Component -> Modeling Application 下

    如果您希望 获得修改 设计的支持,我可以将此线程重新分配给 LM5085产品线。 目前,该线程位于 TI 的 PSpice 工具下,因此我支持由仿真引擎而不是设计引起的问题。 如果您想与 LM5085团队进一步讨论此事,请告诉我。

    谢谢你,

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jackie,

    卡祖亚在登录时遇到问题,所以我代表他发布了这份声明。

    非常感谢您的回复。
    您说过您将尝试更改 RELTOL,VNTOL,ABSTOL 和 GMIN,但我想知道这些值的大致范围。
    或者给我至少三个我应该尝试的例子。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryu 和 Kazuya,

    您可以尝试先增加一个数量级,或者可能增加两个数量级。 我不建议增加超过2个数量级。 请注意,此选项可能会导致精度下降。  正如我先前所建议的那样, 由于振荡,模拟需要许多时间步长,这是缓慢的主要原因。 速度的进一步提高可能需要对设计进行更改。  

    谢谢你,

    Jackie