This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01093:I2C 通信

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, EV2400, TIDA-01093, BQ76940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1075989/tida-01093-i2c-communication

部件号:Tida-01093
“线程”中讨论的其它部件:EV2400,BQ76930

您好,

请查看随附的德州仪器(TI) EV2400 GUI 阅读器视频。

我尝试阅读 Bq7693006dbt AFE,该 AFE 用于我的定制硬件的10个单元,我使用了 TIDA-01093设计的参考。

e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2022_2D00_02_2D00_09-at-5.11.20-PM.mp4

u 所有人都可以浏览此处所附的视频。

我使单元格4和单元格9短一些,使其成为8S。

有时读数是正确的,有时读数是不正确的,就像视频中给出的那样。

另外,请考虑 BMS 主板完全关闭电源并断开和重新连接电压感应接头的情况。 在 AFE 的 RC 滤波器上,I 平均值跨电容器,例如,5号电容器显示5 / 6伏电压,相邻电容器显示的电压值较小,约为0.2伏或值错误。

当我连接万用表以读取电容器中的电压时,其读数会正确。

我无法理解导致细胞读数错误以及使用 EV2400设备的原因。

罗希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit 您好,

    这种情况发生的频率如何?  如果您测量实际的电池电压,它们是否与评估软件显示的内容匹配? 这种情况是在任何时候发生的,还是在细胞平衡等情况下发生的?

    如果您使用 TIDA-01093作为参考,这是否用于堆叠配置? 如果使用10s, TIDA-00449 可能会更有帮助。  

    您能否分享您的示意图以确保一切顺利?

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis 在负载连接时经常发生这种情况,无论与之无关,只有3个相邻的电池组中的电池电压会随机变化。

    是的,它们也与评估软件匹配。

    即使没有进行细胞平衡,也会发生这种情况。

    在个人信息中,您将分享该示意图。

    所有新制造的 PCB 或 BMS 都会发生这种情况。 在10个中,所有都不正确。

    罗希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit 您好,

    我检查了您的示意图。 乍一看,这似乎还可以。 你如何缩短8秒的速度? 如  表所述,对于8个系统,您需要缩短 VC4–VC3和 VC9–VC8  数据表中 bq76930的单元格连接。

    从上 IC 开始短路。 这种行为发生的频率如何?  您是否可以随时查看正常读数? 哪个组显示异常行为? 随机出现这种情况是很奇怪的。 请记住,评估软件的设计并不考虑堆叠设备。

    您是否在减少两个 IC 的细胞计数? 您在顶部和底部 IC 上看到的行为是否相同?

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,路易斯,  

    用于根据两种安全产品的数据表进行短路。

    根据 Vc4-Vc4和 Vc8-Vc9制造16s。

    是的,对于评估软件,一次只能连接一次安全且读取电压为伏。  

    这种行为随时随机重复。 是的,肯定有时它会很好地工作..  

    “是”行为在顶部和底部重复。  

    罗希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit 您好,

     您是否有控制 BQ76940的 MCU?  

    我将询问团队成员是否对此有其他想法。  

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit 您好,

    烟道电压是否增加到正确的电压?

    您能否检查您的电线连接,可能是集成电路中的电池连接不够强,并且正在形成一个开孔情形。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,电线是干的。  

    但 我观察到的一件事是,当干线时,电容器充电以最大程度地保持不稳定电压,即使安全进入发运模式,电容器也会保持很长的有效时间。  

    例如,如果接收到的最大波动性为6伏瞬时电压,则相同的电压保持较长,这会导致意外打开平衡电流  

    您能分享更多改进吗?  

    罗希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit 您好,

    确保电池与主板的连接牢固,以避免出现此问题,否则部件将无法正常工作。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的路易斯,  

    但是,电容器有时会拾起最大电压峰值,并且保持在同一水平的时间很长,这会导致电瓶读数不正确。  

    罗希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit 您好,

    这是否是由于连接不良导致的? 每个电容器都应围绕单元电压。 如果您看到这些奇怪的电压,请再次检查每一个连接是否都已完成。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门