This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01454:CMB 8通道的 I2S 输出吗?

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01454, AM5729, PCM5102A, PCM1864
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1076282/tida-01454-is-the-i2s-output-of-the-cmb-8-channel

部件号:Tida-01454
“线程”中讨论的其它部件: AM5729PCM5102APCM1864BeagleBone

我正在尝试 在 BeagleboneAI (AM5729)中接收来自 TIDA-01454的数据。 我已经遵循了 PCM1864的本指南(www.ti.com/.../sprac97.pdf),但 TIDA-01454 使用了两个 PCM1864 (每个4通道)。 本指南还使用了 PCM5102a 驱动程序,该驱动程序仅显示2个通道,因此我不确定该驱动程序的工作原理。

那么 ,使用 I2S 可以从8个通道获取数据吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是询问 BeagleBone 的正确人选。我将无法回答有关该问题的问题。

    但是,2个 PCM1864可以通过 I2S 接口传输8个麦克风通道。

    单个 I2S 接口具有称为 DOUT,LRCK,bck 的信号。 可以生成左右信道的 DOUT 数字数据。 如果将2个多指标类集调查用作左侧和右侧,

    单个被测设备线路可形成2个通道。 因此,2个被测线路可以形成4个通道。

    如果我们使用2个这样的芯片,我们可以将8个通道数字化。  

    两个芯片必须具有正确的正时信号。 为此,1用作主控制器,并从 Crystal 输入生成 LRCK,bck 信号。 另一个芯片的作用类似

    从属设备,接受 LRCK 和 bck 输入并 生成数据。 因此,这两个芯片的时间同步。

    需要提供 I2C 命令,用于设置第一个芯片中的定时并将其设置为主控。 I2C 命令将第二个 PCM 设备设置为从属设备  

    待给。 8个多指标类集调查的数据应在 DOUT 1-DOUT 4上提供。 每个被测设备应携带2个多指标类集调查的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 如果我理解正确,那么我应该使用 DSP 输出引脚(DOUT1-4),因为 I2S 输出引脚只有一个 DOUT 引脚。 但这种 DSP 输出是 I2C,而不是 I2S,对吗?

    我还有另一个疑问是,是否可以将两个多氯二苯并对二恶英设置为从属,以及使用 BeagleBone 设置时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们将 ADC 设置为从属设备时,我们需要从外部控制器为 BLK 和 LRCK 提供特定的定时。通过生成完美的时钟

    有时,外部是一个挑战。 在主模式下,ADC 生成任何所需的计时。

    恐怕我不能正确理解你的第一个问题。 我的意思是每个被测设备 I2S 线路都有2个麦克风的数据。 必须将其馈入 I2S 接口

    因此,将有4个 I2S 接口来读取4个被测设备