This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-00951:冷启动期间锁模 PWM 和升压脉冲宽度调制(FlyBoost) PWM 信号的占空比

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1075036/tida-00951-duty-cycles-for-the-clamp-pwm-and-flyboost-pwm-signals-during-cold-start

部件号:Tida-00951

大家好,团队

我正在搜索 TIDA-00951的源代码,以了解在冷启动条件下提供给锁模 MOSFET 和升压 MOSFET 的 PWM 信号。 我尝试引用 TIDM-BIRI-400-12的源代码,但无法获得所需的信息。

请帮帮我。

此致,

湿婆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,您好!

    TIDA-00951的代码是日落时分,因为如果没有原始设计人员,就很难支持它。

    但以下是一份您可以参考的文件,以 了解其控制方法,请参阅。

    全桥隔离电流馈变频器,带有源钳位

    https://ieeexplore.ieee.org/document/749736