This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-010054:Tida-010054

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1074585/tida-010054-tida-010054

部件号:

 您好 TI,  

 输入 (来自维也纳整流器) 700至800 V  

 输出功率- 50kW

  如何在输出功率下获得50kW 以及如何选择泄漏电感和变压器   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     泄漏电感和变压器的选择取决于 输出功率,最大输入/输出电压和开关频率。  泄漏电感设计的详细信息可在我们的设计指南第22页方程式18中找到。 请注意,N 是以秒为单位的主转速比,即0.625。 变压器是根据第28页的规格定制的设计。

    设计指南链接:  www.ti.com/.../tidues0

    此致