This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-DC-DC-DC-Buck:实验1,开放环路:工厂频率响应

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1079274/tidm-dc-dc-buck-lab-1-open-loop-plant-frequency-response

部件号:TIDM-DC-DC-buck
“线程:SFRA”中讨论的其它部件

您好,

当软件频率响应分析器(SFRA)绘制 Buck 工厂的频率响应图时(控制到输出转换函数), 它是否考虑了输出和输入电阻分压器的缩放系数,这些分压器用于将输出和输入电压分别馈入 ADC 引脚?

如果我们没有考虑任何缩放,我希望降压转换器的工厂转移功能具有等于输入电压的直流增益,即9V 或19 dB。 但是,图解的直流增益略高于0dB。

但是,如果我用两个分禾器比率乘以刻度图,即输入上的[330R,1K]和输出上的[330R,340R],那么我确实接近所示的直流增益。

请有人说明工厂的功能是如何实际建造的?

非常感谢。

此致,

Vyron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SFRA 包括功率级的感应增益(由分压器确定)。  

    请在  SW 中检查 BUG_SFRA_INject 和 BUG_SFRA_COLLECT。 它会使负荷变小,并以 P.U 值而不是实际电压幅度收集频率响应。

    最佳

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    感谢您的回复。

    我预期 SFRA 将包括输出上的电阻隔板感应增益,该增益基本上将测量的频率响应缩放为330/(330+340)或约0.5。

    然后,频率响应的直流幅度将为9*0.5=4.5或13 dB。 这似乎是参考设计第28页的开环图解中显示的量度。 但是,同一图解显示低频相位为-180度,我不知道为什么会出现这种情况。

    然后在第29页上,工厂的直流增益显示在0 dB 以上,这让我认为还需要一些额外的扩展。  输入电阻隔板的刻度系数为330/(1330),或约为0.25。 如果我乘以上一个结果,则4.5*0.25=1.125或1 dB,这似乎与图解匹配。

    但是,我不清楚为什么在频率响应中会考虑输入电阻隔板。 这是实际发生的事情,还是其他事情?

    不幸的是,我还没有实际的硬件板,所以我无法在它上进行实验。  

    再次感谢。

    此致,

    Vyron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否获得了传输功能并检查其频率响应?  

    最佳

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    我派生了转印功能,并使用 Spice 模拟进行了验证,我在模拟中重新创建了降压转换器电路,我正在附加一个屏幕截图,您可以在其中看到实际的控制输出转印功能 GVD, 然后,我按照 EVM 实施了输入和输出分隔器缩放系数,并获得了蓝色的缩放版本,这与参考设计中显示的工厂传输功能类似。

    谢谢,

    Vyron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vyron,

    如果您检查 GVD 的数学表达式,它将包括输入电压,并影响直流增益。 当输入电压通过感应网络测量时,它必须考虑感应增益(电阻器分压器)。

    最佳

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    好的,谢谢您确认。

    但是,在补偿器设计方面,FSRA 是否会将补偿器传输函数乘以分隔器比率的反向,以获得循环增益的正确表达式?

    通常,环路增益为 T=H*GC(s)*GVD(s),其中:

    H:输出传感器增益

    GC:补偿器传输功能

    GVD:变频器厂传输功能

    由于 GVD 已通过输入分禾 器330/(1330)进行标定,或大约0.25,补偿器是否实际乘以1/0.25=4以获得回路增益?

    再次感谢。

    此致,

    Vyron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vyron,

    我猜这取决于您如何缩放测量值。 在此参考设计中,所有控制变量都是基于 P.U 值设计的,因此在最大值时将其标准化为1。 请告诉我您的无反向感应增益模型是否与用户指南中的 SFRA 图解匹配。

    最佳

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    我认为,如果整个设计是在 SFRA 中进行的,通过调整补偿器以形成环路增益,那么比例缩放无关紧要。

    只有补偿器是单独设计的,即在 MATLAB 或 Spice 中设计的,才需要对其进行适当的标定。

    下面,我设计了一个模拟补偿器,其特征与参考设计中的数字版本相同,除了我将 KDC 因子除以4来获得大约38000/4=9000之外。 然后,环路增益似乎相当相似,特别是在频率较低的情况下,数字实施的延迟不会对其产生影响。

    由于没有数字回路引入任何极,而且我的香料模型只是一个近似值,因此我似乎获得了类似的低频率增益,但交叉和相位差略高。  

    红色:植物转移功能 GVD,按 输入和输出电阻隔板比率进行标定

    蓝色:带有 kdc 的补偿器=9000,两个零为6 kHz,一个极为11 kHz,但乘以4获得与数字1相同的值

    绿色:环路增益

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vyron,

    如果我错了,就纠正我。 让我用不同的方式定义 GVD。 我通常不包括电压感应增益,这让我感到困惑。

    GVD 对输出传输功能负责,SFRA 包括电压感应增益。 因此。

    GVD =(V (S)/d (S))*增益

    如果您需要设计补偿器,则需要补偿 (V(s)/d(S))* Kgain,因此 Kgain 的反函数必须乘以。 这是你在蓝曲线上得到的吗?

    最佳

    约翰