This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01243:TPS65982 F/W 和配置

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01243, TPS65982, TPS65987D, TPS65988
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1078656/tida-01243-tps65982-f-w-and-configuration

部件号:Tida-01243
“线程”中讨论的其它部件: TPS65982TPS65982DTPS65987DTPS65988

大家好,我制作了一个 TIDA-01243的克隆板,可以执行 USB-C 扩展坞。

它具有 USB-C 输入(来自平板电脑),USB-C 充电器和 USB 3.0集线器的功能。

那么我对这一点有一些疑问,

1.当我制作此 PCB 时,我是否应该将固件写入2 TPS65982?

2.我是否需要外部 FTDI 设备来写入固件?

3.您能为我的设计做我的原理图审查吗?

谢谢你  

注意 Bongjin,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,TPS65982的 FW 更新只能通过 UART 进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    明天我会回到你的位置。  

    您可以共享示意图以供审核。 您提到您的设计是  TIDA-01243的克隆,请问您的设计与 TIDA-01243的区别是什么?  

    谢谢
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我在平板电脑一侧使用2个 TPS65982用于 USB-C,另一个用于 PD 输入

    我只使用 USB-A 3.0进行输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Prajith,

    我附上了我的示意图,我非常感谢您检查我的设计,

    我最担心的是,F/W 上传没有问题。

    e2e.ti.com/.../PL_5F00_VRS_5F00_02.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已经使用 TPs65982构建了主板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohiuddin,

    ‘m 我现在正在做 PCB 图稿...

    我的原理图是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否提供有关您的应用程序的信息? 我们拥有 TPS65987D 部件,该部件是 tPS65982D 的后续产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mohiuddin,

    我的应用程序具有 USB-C 坞站,局域网,DP 和外部控制资源

    第2页上的 U6适用于上游设备,如平板电脑,笔记本电脑。

    第3页上的 U8用于下游充电器,为上游端口充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朋友好,我的原理图审查现在在进行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeong,

    我们正在研究这一问题。 首先,我们希望将 TPS65988视为解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不知道那种芯片是存在的…

    但是,我已经使用2 X TPS65982完成了设计,没有时间更改设计。


    TPS65988适合我的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,让我检查一下这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否需要为 PD2.0/PD3.0认证您的设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,TPS65982不支持最新的 USB-IF 认证。