This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01063:如何计算和变化 Rogowski 线圈的带宽

Guru**** 2520010 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01063, INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1080206/tida-01063-how-to-calculate-and-varify-the-bandwidth-of-the-rogowski-coil

部件号:Tida-01063
“线程: INA188”中讨论的其它部件

大家好,希望这能给你带来好的感觉。 从 TIDA-01063的数据表中,Rogowski 线圈的带宽高达20MHz,但系统使用 的 INA188放大器只有0.6 MHz,整个系统的带宽如何为20MHz? 请解释您是如何计算和验证的? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    夏,你好

    下周我们需要再次与您讨论这一问题-我们正在尝试了解我们是否可以找到一些有关如何验证这一问题的数据。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    夏,你好

    20MHz 带宽是通过使用为输入电压反射系数设置为 S11的矢量信号分析器来确定的。 您看到增益边际第一次下降的频率是共振频率,这是 Rogowski 线圈本身的频率。 连接到 Rogowski 线圈的传感器板所需的带宽应该少得多。 我希望这能有所帮助!

    布莱恩