This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-010015:Tida-010015

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1079957/tida-010015-tida-010015

部件号:Tida-010015
“线程”中讨论的其它部件: UCC256301

您好,

 我们正在使用 TIDA-010015设计来实现500W 电源设计。

我们正处于启动阶段。 我们已绕过 PFC 阶段并在 LLC 阶段工作。

但 MOSFET Q3,Q2损坏(所有引脚之间短路),UCC256301 也损坏。

我们已经验证了 LLC 控制器(如 VCR,BLK)的所有引脚的电压水平,这些引脚都在数据表规定的限值范围内。

此外,所有波形均为 Isens,Ho,Lo,VCR。

但我们无法找到发生这种情况的原因。 我们尝试了两种不同的印刷电路板,但 MOSFET 和 LLC 控制器  

总是会损坏。

我们还尝试了 UCC256402A (有相应的变化),但结果与我们观察到的结果相同。

请帮助我们解决该问题。

此致

普拉文·希斯蒂

普拉文·希斯蒂

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,普拉文,

    感谢您选择 TI!

    我无法用您的描述来定位您的电路中的错误。 但是,我 猜损坏问题可能是由 SR 控制器 的错误 操作引起的。

    建议您执行以下调试:

    首先,您需要检查初级 和次级变压器的电感是否正确;并且,您需要仔细检查这些绕组的变压器“点”端子,如果一个绕组反向,则输出可能短缺。

    然后,确认您的功率级没有出现短缺;

    最后,您可以切断 SR 控制 器输出,或在 LLC 正常启动之前禁用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德斯亨,您好!

    谢谢。 我将尝试并恢复。

    此致

    普拉文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德斯亨,您好!

    您的怀疑是正确的。 绕组极性反接。

    现在 MOSFET 未损坏。  

    但发现 LO (绿色)和 HO (黄色)之间存在小重叠。

    由于这种情况,散装电压出现故障,因此 RVCC 正在启动和关闭。

    如何纠正这种情况。

    切换频率也是485 kHz。 它是否在可接受的范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴看到您解决了这个问题。

    再次感谢您选择 TI!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德斯亨,您好!

    我的问题未解决。 现在,HO 和 LO 是重叠的。 请提出建议

    普拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德斯亨,您好!

    不幸的是,MOSFET 在 一段时间后再次损坏。

    此致

    普拉文·希斯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,普拉文,

    然后,请检查 SR 的控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,德斯亨,

    现在 MOSFET 未损坏。 我们错误地使用了与建议不同的 MOSFET。

    但是,HO 和 LO 波浪式波浪板不是预期的那样。  

    何为绿色,黄为低

    Ho 的电压接近390V,并且没有放电。

    您提到了之前的 SR 输出。 您是指同步整流器吗? 其波形如下所示

      

    我们调谐了 Cr,VCR,Isense 电阻器/电容器。 但波形不符合预期。

    请建议我们应该尝试什么。

    此致

    普拉文·希斯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,普拉文,

    您似乎已经解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,我发现你对“何”,“LO”有一些问题。

    但是,我对你的“何”的含义并不十分了解。 我想您应该提到高压侧 PWM 信号,但它应该是15V 方形波形。

    我建议您将问题发布到 UCC25640x 产品上,我们的产品专家将在该芯片上为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我已经解决了问题,为什么要发布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,我发现你对“何”,“LO”有一些问题。

    但是,我对你的“何”的含义并不十分了解。 我想您应该提到高压侧 PWM 信号,但它应该是15V 方形波形。

    我建议您将问题发布到 UCC25640x 产品上,我们的产品专家将在该芯片上为您提供帮助。