This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22343:PMP22343设计问题

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22343

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1080041/pmp22343-pmp22343-design-issue

部件号:PMP22343

您好,

我使用 PMP22343设计了5V 至+/-40V 的电压。 但当我以5V 的电压通过外部直流电源接通电路时,电路将达到 CC 限制,而不会产生任何负载。 请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅随附的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjay,

    输入电源的电流限制设置为多少?

    该设备具有大约6毫秒的内部软启动,这可能有助于为 HV 输出供电,但 考虑到大输出电压和电容,将会产生较大的浪涌电流。

    输出是否达到+/- 40V 的调节点?

    谢谢,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在使用额定电压为32V,1A 的稳压直流电源。  

    否。一旦输入电压达到4V,转换器将达到受控直流电源电流限制高达1A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjay,

    效率数据显示,至少需要2.6 A 输入电流才能达到最大输出功率,您可能需要不同的输入电源。

    您能否在启动期间测量切换节点? 是否有一组脉冲来为输入充电?

    降低输出电容有助于减少将输出电压提升到调节点所需的能量。 但是,这将更改循环响应。 您能看到这种行为是否改变了将两个输出的输出电容减半的情况吗?

    谢谢,

    约翰