This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10090:PMP10090设计的12V 至+/-24V 负载问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1079955/pmp10090-12v-to--24v-loading-issue-with-pmp10090-design

部件号:PMP10090

您好,

我为 PMP10090设计了12 V 至+/- 24 V 系统的系统。 我已将提供的原理图中的 R1修改为118K,以匹配+/-24V 输出,其余所有值与 PMP1090中的值相同。 输出在无负载下工作正常,但在24V 输出上负载为100欧姆时工作正常。 输入将在输入电源上达到 CC。 请帮我解决这一问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjay,

    您能否帮助发送您设计的原理图和材料明细表? 24V 时,PMP10090输出功率级组件的额定输出电压不是24V。 例如,25V 输出电压盖。 您的主板上是否也进行了调整? 50V 额定电压盖正常。 如果电流盖降额,则转换器在每个周期都无法提供输出电流。 请告诉我们这是否有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,达尔文,

    是的,输出盖的额定电压为50V。 请参阅下面的示意图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于发送了 Sanjay,在较高的输出电压下,二极管将会承受更大的压力,而40V 二极管则非常轻微。 您能将肖特基二极管的额定电压提高到50-60V。 现在你还可以尝试拆除缓冲器(C250),这可能会消耗一些电流。 我们需要缩小触发电流限制的额外电流来自何处。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,达尔文,

    我已按照建议将 D201,D202更改为 B280-13-F,80V,2A 肖特基二极管,并拆除了 C250。 在24V 输出时连接100欧姆后,问题仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看 Sanjay,我将与我们的团队合作,看看我们是否错过了本次调试的任何其他内容。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢达尔文,请尽快提出进一步的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjay,

    我重新计算并检查了您的设计,在最小输入电压10V 时,每个输出的电流应达到500mA,内部开关的电流限制为4.5 Apk;
    远程故障排除是不可能的,原理图似乎与我的类似-因此,请通过示波器检查控制器周围的信号。

    对于10Vin 和2x 500mAout 负荷约为72%,开关处的电流为3.0Arms 和3.9Apk,无电流问题。
    准时为2.38us,非时为950ns,无计时或空白问题。
    右半平面零为13kHz,因此2.3kHz 的环路带宽是可以接受的,没有环路问题。

    因此,原理图对我来说很好,请检查每个控制器针脚的布局和信号。

    这就是我能做的一切,祝你好,贝恩德