This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于隔离电源

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1078405/about-isolated-power

“线程”中讨论的其它部件:TINA-TIUCC2897A

您好 E2E,

TI 在日本的绝缘解决方案份额很小。 我计划使用 TINA-TI 或 PSpice 扩展销售。
TI 能否为转发拓扑提供仿真文件?
TI 能否提供一种使用 TINA-TI 或 PSpice 制造隔离变压器的方法?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY,

    我们可以用于传统硬开关信号交换正向 的大多数单端通用 PWM 控制器都采用反向配置,但可以轻松地重新配置为正向转换器。 TI 功率级设计器 是一款出色的工具,可帮助构建任何拓扑的功率级和控制环路补偿。 此工具可应用于正向转换器,并有助于实现可用于 TINA 和 PSPICE 侧的变压器转速比。 此外,UCC2897A 是一个有源锁模控制器,用于正向拓扑。 如果您在 此处访问 UCC2897A 产品文件夹,您将看到转发拓扑中使用的 PSPIC 和 TINA 模拟模型的几个示例。

    TI 还在以下研讨会主题中介绍了离线正向转换器的详细信息:

    1. https://www.ti.com/seclit/ml/slup057/slup057.pdf
    2. https://www.ti.com/seclit/ml/slup229/slup229.pdf

    希望这些资源将有助于构建推广此拓扑所需的宣传材料。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致,

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven,

    感谢您的回复。 我检查了 TINA-TI 的 UCC2897A 模拟文件“SLUM605”。
    该文件具有由 TI 创建的变压器模型。 请问如何在 TINA-TI 上创建变压器模型?
    我想用 TINA-TI 重现客户的期待。
    如果这一成功,我认为 TI 将能够在日本获得富士电气和桑肯的份额。

    此致,
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY,

    双击 SIM 中的变压器符号以打开"T2-XFOR_1P1S"窗口->单击"Subckt-Parameters"->单击 "Subckt-Parameters"行上的三个点以打开"Macro Parameter Editor"窗口-> 在"Macro Parameter Editor"窗口中可以编辑变压器特性。

    此致,

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    感谢您提供信息。 我要试试。

    谢谢你,
    ACGUY