This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模拟 SN74LVC2G132

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1080138/simulation-sn74lvc2g132

“线程:SN74LVC2G132测试”中讨论的其它部件

我尝试使用 TI 的 PSpice 来模拟 SN74LVC2G132的功率 ONOFF 逻辑。 原理图和模拟输出如下。

为什么 U2输入 A 的电压只能达到0.5V? 我检查了 SN74LVC2G132的 PSpice 模型,  

参数 RA = 220000000,

然后电压应达到3.2V。

问题是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否共享项目文件以便我可以在我的系统上测试? 我无法使用我的型号重复此问题,您可能正在使用较旧版本的软件。 我的是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我已经将模型加载到官方的 PSpice 17.4,结果也是一样的。 附加为项目文件。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../PressON_5F00_HoldOff.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉,我应该早点意识到,5000k 电阻器不是5kΩ,而是5MΩ,它们的单位和价值让我失望了。 我建议不要将如此大的电阻器值与一个输入泄漏的1uA 顺序设备一起使用。 最大泄漏时,5Mohm 电阻器会降低您的所有电压。

    该模型包括输入泄漏电流,其形式为您先前确定的电阻值(RA = 220MΩ),这是不准确的。 此值应该为5.5MΩ。 此设备的输入泄漏可能高达1uA:

     此外,还有一个内部下拉电阻器,仅用于防止数值为1MΩ(RDA1 NA1 GND 1e6)的浮动节点,这会导致额外的泄漏。 我要指出的是,我们需要通过将模型增加到1E9来在模型的下一个版本中修复此问题。

    要修复模型,请将 RA = 220000000替换为 RA = 5.5E6, 将 RDA1 NA1 GND 1e6替换为 RDA1 NA1 GND 1e9

    对于您的应用,我建议将电阻器减小到500kΩ Ω 或更小(如果您需要相同的时间常数,请将 C1增加到10uF)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解,谢谢。