我尝试使用 TI 的 PSpice 来模拟 SN74LVC2G132的功率 ONOFF 逻辑。 原理图和模拟输出如下。
为什么 U2输入 A 的电压只能达到0.5V? 我检查了 SN74LVC2G132的 PSpice 模型,
参数 RA = 220000000,
然后电压应达到3.2V。
问题是什么? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试使用 TI 的 PSpice 来模拟 SN74LVC2G132的功率 ONOFF 逻辑。 原理图和模拟输出如下。
为什么 U2输入 A 的电压只能达到0.5V? 我检查了 SN74LVC2G132的 PSpice 模型,
参数 RA = 220000000,
然后电压应达到3.2V。
问题是什么? 谢谢。
感谢您的回复。 我已经将模型加载到官方的 PSpice 17.4,结果也是一样的。 附加为项目文件。 谢谢。
我很抱歉,我应该早点意识到,5000k 电阻器不是5kΩ,而是5MΩ,它们的单位和价值让我失望了。 我建议不要将如此大的电阻器值与一个输入泄漏的1uA 顺序设备一起使用。 最大泄漏时,5Mohm 电阻器会降低您的所有电压。
该模型包括输入泄漏电流,其形式为您先前确定的电阻值(RA = 220MΩ),这是不准确的。 此值应该为5.5MΩ。 此设备的输入泄漏可能高达1uA:
此外,还有一个内部下拉电阻器,仅用于防止数值为1MΩ(RDA1 NA1 GND 1e6)的浮动节点,这会导致额外的泄漏。 我要指出的是,我们需要通过将模型增加到1E9来在模型的下一个版本中修复此问题。
要修复模型,请将 RA = 220000000替换为 RA = 5.5E6, 将 RDA1 NA1 GND 1e6替换为 RDA1 NA1 GND 1e9
对于您的应用,我建议将电阻器减小到500kΩ Ω 或更小(如果您需要相同的时间常数,请将 C1增加到10uF)。