This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01350:Tida-01350

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, TIDA-01350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1079514/tida-01350-tida-01350

部件号:Tida-01350
“线程:测试”, LMH5401

大家好,我正在寻找一个类似的测试板,有什么可用的吗?

尊敬,

威瓦特总理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关信息,我正在研究一个自由空间光学通信链路,我正在寻找一个与该系统基本相同的测试板或设计。 1GHz 频率,光电探测器输入到 LVDS 输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关信息,我正在研究一个自由空间光学通信链路,我正在寻找一个与该系统基本相同的测试板或设计。 1GHz 频率,光电探测器输入到 LVDS 输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

     LMH5401是该应用的理想选择。 对于参考设计 TIDA-01350,您可能必须在第一阶段包括反馈电容器,具体取决于您的寄生虫+光电二极管电容器,以补偿放大器在设计输入时看到的电容。  

     不幸的是,该主板不能出售。 但我们确实提供了设计文件:用于 制造/装配的原理图,材料明细表,PCB 布局和 Gerber 文件。  

     另一条路由是使用 LMH5401EVM 自行评估 LMH5401。

    谢谢你,
    Sima