This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-00640:太阳能面板电流和电压测量

Guru**** 2509735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, TIDA-00640, INA3221, TLV342A, AMC1302, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1077124/tida-00640-solar-panel-current-and-voltage-measuring

部件号:Tida-00640
线程中讨论的其他部件:CC2538INA3221TLV342AAMC1302AMC3302

嗨,

我目前正在从事一个高级设计项目,我们的任务是创建一个 PCB,用于测量太阳能电池板的电压和电流。 我正在寻找参考设计,我偶然发现了 TIDA-00640。 我只是想弄清楚 CC2538如何监控电流和电压? 我阅读了数据表,但它并没有真正给我提供我所寻找的细节。  

此外,我是否可以使用其他 IC 来替换它,但仍在执行相同的功能,如 INA3221?  

此外,我还可以使用其他参考设计来包含有助于执行我所寻找功能的组件吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    如您在设计指南第2页中所看到的那样-系统方框图。 电压由分压器+ AMP + ADC (来自 CC2538)测量。 电流由切断电阻器+ AMP+  ADC (来自 CC2538)测量。 有关描述的详细信息,请参见第7-9页。   

      

    是的,您可以使用 INA3221替换 AMP TLV342A,该 AMP 内部已有13位 ADC,并且还具有 I2C 通信接口。 因此,MCU 或无线芯片可以通过 I2C 直接与 INA3221通信。   

    我相信您可以选择其他 INA 设备来测量电压和电流。 还有用于隔离电压/电流感应的 AMC 设备(如 AMC1302,AMC3302)。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,假设我的太阳能电池板输出32- 39V 和8.91 A,电路和组件是否能够处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它应该能够处理该电压和电流范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cc2538使用 Zigbee,是否有其他完全相同的芯片使用蓝牙?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,该电路中是否有过滤功能来消除噪音? 运算放大器是否负责该部件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 BLE,您可以访问 https://www.ti.com/wireless-connectivity/bluetooth/overview.html。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过滤由软件完成,而不是由运算放大器完成。 但对于您的设计,我建议您在 HW 中添加低通滤波器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件执行过滤是什么意思? 另外,什么是 HW?