This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-00640:Cc2538 Zigbee 至 WiFi

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1078654/tida-00640-cc2538-zigbee-to-wifi

部件号:Tida-00640
“线程”中讨论的其它部件:CC2538

嘿,我正在尝试使用这种参考设计来创建一个 PCB,它可以测量太阳能电池板的电压和电流,并将结果报告给节点。从原理图看,cc2538似乎执行数据传输功能, 但它通过 Zigbee 通信实现了这一点。 我要实施的节点使用 Wi-Fi 接收数据,所以我想知道是否有执行 Cc2538功能的芯片,而是使用 Wi-Fi? 还是一种方法来转变芯片的 Zigbee 功能并在 PCB 上实施 ESP32以接收数据并以无线方式传输数据? 芯片如何通过 Zigbee 传输数据?

此外,我还想知道是否会实施任何过滤来减少来自太阳能电池板的噪音,或者示意图中是否已经有一个?

谢谢你