This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-00835:需要运算放大器 U10A (为什么不直接向 ADS131发送信号)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, TIDA-00835, ADS131A04, ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1076919/tida-00835-is-the-opamp-u10a-needed-why-not-sending-directly-the-signal-to-the-ads131

部件号:Tida-00835
“线程”中讨论的其它部件:ADS131E08,, ADS131A04ADS131E04

您好,

对于我们的一位客户,我们正在开发一个用于测量三相电机电流和电压的电路板。

我们正在使用电流互感器来感应电流。 我们将使用 ADS131E08。 在 ADC 的数据表中,来自 CT 的输出信号直接发送到 ADC 引脚,如下所示:

但在应用手册 TIDA-00835中,CT 和 ADC 之间使用了一个运算放大器:

我不理解这样做的好处吗? 这是为了精确度,保护等。

谢谢你,

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chrome,

    我会为你们研究这个问题,并在一天结束前给你们一个答案。

    此致,

    埃罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您对此问题是否有任何回答?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chrome,

     

    感谢您的耐心等待!  我已经了解了设计,看起来这与设备有很大区别。  对于 ADS131系列器件,有不同的版本。  与 ADS131E04相比,TIDA-00835中使用的 ADS131A04没有集成的 PGA,后者使用外部放大器获取信号,帮助 CMRR 并设置共模。

     

    如果您需要有关这两台设备或应用程序的差异的更多详细信息,请告诉我。

     

    此致,

    埃罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢,这真的很有帮助。

    我还有另一个问题:我猜您将一个相连接到接头 J3和 J4上的中性线吗? 它是否与3相3线系统兼容(无中性线)?

    此致