This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-FOR-TI:错误(ORPSIM-15138)

Guru**** 2587725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1077773/pspice-for-ti-error-orpsim-15138

部件号:PSpice-for TI

您好,

您能帮您找到如何解决这一收敛问题的方法吗? 非常感谢。

错误日志-----------------------------------------------------------

错误(ORPSIM-15138):瞬态分析中的收敛问题,时间=.12。
时间步长=867.4E-21,最小允许步长=1.000E-18

这些电源电流无法收敛:

I (V_V1)=-32.46mA \-32.99mA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e2e.ti.com/.../sbvm440_5F00_EK.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    第一步,请配置 Q1和 Q2的型号。 您使用的中断设备可能无法满足您的需求。

    谢谢,
    JC