This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01445:如何使用 TIDA-01445电路检测两个互锁负载?

Guru**** 1091470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1076838/tida-01445-how-to-detect-two-interlock-loads-with-using-the-circuit-of-tida-01445

部件号:Tida-01445

您好,

如果需要检测两个互锁负载(例如一个用于输入 HVIL,另一个用于输出 HVIL),我是否需要参考设计的两个电路来独立检测? 还是任何建议的 HVIL 连接?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    是否有专家可以帮助解决此问题? 谢谢你。

    此致,

    迈克