This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:提高 TIDA-00779的额定功率

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1077583/tida-00779-increase-power-rating-depand-on-tida-00779

部件号:Tida-00779
“线程”中讨论的其它部件: UCC28070

大家好,团队

我的客户 PFC 设计规格为6KW 输出。

那么,我可以基于 TIDA-00779电路来提高额定功率,最高可达6KW 吗?

(Ex-Change 功率电感器,MOSFET,二极管。) 但我担心 UCC28180D 可能会获得高达6KW 的功率。  

可以给我更好的建议吗? 还是 TI 拥有更强大的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

     如果输入电压更低或额定功率>4kW,建议传统升压 PFC 在4kW 以下,以 减少 MOSFET 和电感器的电流应力和功率损耗, TI 的交错增压 PFC 控制器 UCC28070。以下是参考设计。

     https://www.ti.com/tool/PMP40261#technicaldocuments

    TI 还拥有 Totempole PFC 解决方案,该解决方案还可以处理高功率,但它需要通过处理器进行数字控制。

    巴西