请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:Tida-01093 您好,
正在寻找精确的用户手册 POR 指南线路手册,用于印刷电路板分条。 有人能建议吗?
另外,关于 AFE 焊接的建议,可以手动进行 AFE 焊接吗? 还是最好进行机械焊接,请提出建议?
提出问题的原因是我们使用了回流焊接,但通过使用焊膏在 PCB 上放置组件是不均匀的, 在将 AFE 置于 PCB 上后,PCB 被设计为通过回流机,这样做时,10个 PCB 中只有4个工作正常,其余显示单元电压读数不正确。
请分享后续内容?
罗希特