This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01093:印刷电路板布局导线 Abd AFE 焊接

Guru**** 1457880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1077418/tida-01093-pcb-layout-guide-lines-abd-afe-soldering

部件号:Tida-01093

您好,

正在寻找精确的用户手册 POR 指南线路手册,用于印刷电路板分条。 有人能建议吗?

另外,关于 AFE 焊接的建议,可以手动进行 AFE 焊接吗? 还是最好进行机械焊接,请提出建议?

提出问题的原因是我们使用了回流焊接,但通过使用焊膏在 PCB 上放置组件是不均匀的, 在将 AFE 置于 PCB 上后,PCB 被设计为通过回流机,这样做时,10个 PCB 中只有4个工作正常,其余显示单元电压读数不正确。

请分享后续内容?

罗希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rohit,

    遗憾的是,我们没有提供您所需要的文档。 AFE 的数据表确实提供了一些布局指导,您可以参考 TIDA 布局。 要进行焊接,您可能需要查看最新的 JEDEC 准则和标准。 AFE 使用的软件包在业界非常常见。

    此致,

    马特