This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22764:变压器 T1和控制器问题

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22764, LM5033, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1077177/pmp22764-transformer-t1-and-controller-questions

部件号:PMP22764
线程中讨论的其他部件: LM5033LM5100LM51551

根据 BOM,PMP22764使用了来自 Coilcraft 的变压器- ZB1368-AL,但我找不到这方面的数据表。
变压器的高度是多少...?

此外, 我还支持使用 LM5033和 LM5100进行 PoE 推挽 PWM 版本24V-> 56V 的设计...与 PMP22764参考设计中所示的单芯片 LM51551用例相比,这种解决方案的优缺点是什么...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Daren,

    关于变压器,让我向开发此参考设计的工程师提出请求。

    拓扑:通常,当输入电压范围相当宽且功率小于100W 时,我们会选择回扫转换器。 由于峰值输出变压器电压将连接到输入范围,正向转换器受到宽输入电压的影响。 在这种情况下,输入范围受到限制,因此两种拓扑都有意义。 我会选择推挽式功率> 100W,因为两个主要 FET 的功率比一个高。 但我相信在这里,70瓦的反向飞行是最好的!

    谢谢,

    罗伯托