This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20122:设计计算

Guru**** 2879640 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20122, UCC28710, PMP10834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1080453/pmp20122-design-calculation

部件号:PMP20122
“线程”中讨论的其它部件: PMP9087UCC28710PMP10834

您好,

我能否获得 PMP20122的设计计算详细信息以根据我的要求进行修改。 我的直流输入范围为110V - 200V,我希望采用12V/200mA 输出设计。

我尝试运用传统的降压原则,但无法与设计相关。 感谢您的支持。

安纳姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安纳德,你好!

    PMP9087设计符合您的规格。

    我还使用 PSR 回扫(UCC2871x)上传我的设计流程和设计降压转换器的计算结果。

    https://txn.box.com/shared/static/sn68x542yo824ucutr5tpbb6awgydkc7.pdf

    该链接将在2022年3月4日之前提供。

    此致,

    沈阳宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沈阳于:

    感谢您的快速响应。 世界非常小。

    顺便说一句,我看到它是为交流输入而设计的。 它是否需要任何修改? DC 输入是否应用相同的计算?

    此致,

    安纳姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果输入是直流电,您可以缩短整流器阶段。 计算结果相同。 对于交流输入,我们需要计算输入电容器电容,以便我们保持输入电压谷仍高于转换器所需的最小直流电压水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沈阳于:

    感谢您的澄清。

    我可以看到你的手写程序,如果有任何澄清,我会回来给你。

    此致,

    安纳姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沈阳于:

    请问您是如何在 DCM 中到达吨和吨的。 在我的情况下,输入电压为110V 至200Vdc 范围,我需要考虑 Vin,MIN 或 Vin,max 的 VIN 是什么? D1,D2和 R2的用途是什么?

    请帮我计算 UCC28710的 L,输出波纹电压,功率降。如果您能分享设计的计算结果以得出值和零件选择,那将会很有帮助。

    此致,

    安纳姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng-Yang Yu,

    请在降压模式下重新共享 UCC2871x 的计算方法。 我计划对直流输入200V 至输出电压5V 进行修改。

    感谢您的支持。

    此致,

    安纳姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand,

    更新链接如下:

    https://txn.box.com/shared/static/pdfn4e14n8ibg0u95lrpwwlgvhik1727.pdf

    由于5V 输出低于 UCC2871x VDD UVLO 点,因此您将不得不在基于 PMP9087结构的降压模式下使用 UCC2871x。 控制器甚至无法启动。

    我相信您需要使用耦合电感器来进行降压(如 PMP10834设计),但对于高电压降,500mA 也被认为是高电压降。 因此,您可能需要自定义耦合电感器。 但是,回飞将比 HV 降压高效得多。 换而言之,在我看来,最好使用 PSR 回扫而不是 HV 降压或降压来进行5V 输出。

    https://www.ti.com/tool/PMP10834

    此致,

    沈阳宇