This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-00366:浇口驱动器替代品

Guru**** 2950300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00366, UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1081221/tida-00366-gate-driver-alternatives

部件号:Tida-00366
“线程”中讨论的其它部件: UCC21530

您好,

在 TIDA-00366参考设计中,您是否可以推荐替代浇口驱动器? 所有 UCC 系列似乎都不可用。

谢谢

-安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    感谢您对 TIDA-00366设计和我们的 UCC21530强化隔离半桥 IGBT 栅极驱动器的关注。

     具有 单 PWM 输入(用于可编程死机时间的 DT 引脚)和双输出 以及 8V UVLO 的 UCC20520DW 是否是您的备用选项?

    如果不是,单隔离门驱动器是否也是一个选项? 您是否具有隔离式浇口驱动器的最低规格?

    谢谢你。  

    此致,
    马丁·斯特费尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    我想跟进我对您的回复。 我认为上述答案以及备选部分 UCC20520DW  提案是您的一个选择。 因此,我想这样做  
    将线程设置为“已解析”。 如果情况并非如此,请告诉我。  

    谢谢你。

    此致,
    马丁·斯特费尔