This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9087:R4,R5值的设计计算

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1081870/pmp9087-design-calculation-on-r4-r5-value

部件号:PMP9087
“线程”中讨论的其它部件: UCC28710

大家好,团队

请就以下客户问题发表评论意见。

问题1. 如何计算 PMP9087上的 R4和 R5值以满足当前要求?  

对于客户设计,平均电流:300mA,峰值电流:2A。  

此致,

佐崎武城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki-San,  

    我已要求原始设计 Sean 帮助解决您的问题,请给他一些时间来回答。

    谢谢,

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki San,

    电流感应电阻器(R5)由以下公式确定:RCS = VCCR/(2*IOCC),其中 VCCR = 0.33 (来自数据表),IOCC 作为电流电平的输出。

    假设 IOCC=2.1a,我们必须使用 RCS =0.079欧姆。

    对于线路补偿电阻器(R4),只需使用 UCC28710数据表中的方程式(27)进行计算。 转动比率 NPA = 1。  

    使用124欧姆的 R4应该正常。

    此外,在我的计算中,要处理2A 峰值,电感器的电感应该小于60uH。

    此致,

    沈阳宇