This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01504:Tida-01504高精度,回路供电,4至20 mA 射野发射器,带 HART 调制解调器参考设计,OPA V+&V-不能相等

Guru**** 2380460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2335, DAC8742H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1081394/tida-01504-tida-01504-highly-accurate-loop-powered-4--to-20-ma-field-transmitter-with-hart-modem-reference-design-opa-v-v--can-t-be-equal

部件号:Tida-01504
线程中讨论的其它部件:OPA2335DAC8742H

您好,我们将设计一个硬件,用于“使用 HART 调制解调器的回路供电型4至20 mA 射野发射器”。 我 a 有疑问,希望有人能给出满意的答案

1我用这条线路作为 图片, 唯一的区别是我用 OPA2335替换了 U6和 U3,但现在 V+和 V- 不能相等,这种问题有没有任何原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Han,

    您能否为您的问题添加一些明确性? 您是否意味着 V+不能与 V-相同? 您是指关机模式下的操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    从 OPA2335的规格看,我没有看到任何东西可以告诉我更换不起作用。 我看到唯一一件非常不同的事情是,OPA2335的输入共模范围较小,其中的输入应低于 V+至少1.5V。 您能否验证输入是否低于此级别?

    此外,我想确保 U6A 是给您带来问题的设备。 根据您的描述,U3A 基本上与设计说明中的设备相同。 对于您的设置,哪些设备与预期的设备不符(其中-输入和+输入不相同)? 电路工作时,它们处于什么电压? 运算放大器的输出电压是多少?


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫,你好。

            感谢您的回复,附件是我的电路,DAC_VREF 为2.5V,DAC1为1V, 此外,根据 DAC8742H 的数据表 ,我的 DAC8742H 芯片尚未安装,U20A 引脚2和3应为0V,但它们不相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然不知道问题是什么。 一种可能是 焊接连接不良,我会目视检查连接,以防制造中出现问题。  

    请测量环路周围的其他几个电压吗? 我不确定 R43底部的5.6V 来自何处。   该节点上没有任何电压高于5V 的信号。 我还会测量回路底部的电压(C60底部的电压)。 该电压离地面有多远?  

    吴约瑟