This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-00637:车载 EV 充电器

Guru**** 1758495 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA171, TLV1805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1081484/tida-00637-onboard-ev-charger

部件号:Tida-00637
“线程”中讨论的其它部件: OPA171TLV1805TESTTIDA-010071MAM

尊敬的先生:

我对车载电动汽车充电器 TIDA-00637的模式有几个问题。  

a)我们能否用 TLV1805替换 OPA171,因为它的转换率较低。

b)用于计量过滤和 GFCI 测试的电流互感器的详细信息。

C)需要存储在 EEPROM IC 24C02CSN 中的数据的详细信息

 谢谢,此致,

Ayush Aggarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    请在下面找到我的答案:

    A) 是的,您可以用 TLV1805替换它。 事实上,在 TIDA-010071号期间,我们已经使用 了 TLV1805。

    B) 对于 GFCI 测试,您可以从架子上拾取任何 CT,但只需确保烧伤电阻器的最大压降应在数百 mV 范围内。

    c)通过 EEPROM,您可以存储一些主板 ID/版本或任何其他与应用相关的信息。

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/我:

    另请分享连接器"C1"和"C2"上用于计量丝滤线器的电流互感器的详细信息。

    谢谢和 Regrds,

    Ayush Aggarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    有关计量部分,请访问 https://www.ti.com/tool/TIDM-SINGLEPHASEMETER

    此致