This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-01573:关于距离范围规格

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, LMG1025-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1080833/tida-01573-about-distance-range-specifications

部件号:Tida-01573
“线程”中讨论的其他部件:LMG1020LMG1025-Q1

您好,

我们正在考虑将此模块用于光学通信应用。

使用 SPL PL90或 vsly3943。  最大可实现距离是多少?

它能达到100米以上的距离吗?

如果没有,您会建议使用其它哪种板进行光学通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franco,  

    感谢你的提问。 该主板的目的是展示 LMG1020和 LMG1025-Q1栅极驱动器的功能,这些驱动器用于 LIDAR 应用的 GAN FET。 我们的专业技术是 Gan 门驱动器, 能够产生驱动激光所需的 ns 脉冲。  我们没有光学通信应用方面的专业知识,无法就您所询问的系统功能提出建议。  

    如果您对闸门驱动器或任何 TI 器件有任何疑问,请随时与我们联系。  

    此致,

    莱斯利