This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA 010030的电源块

Guru**** 2864010 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, LM5164, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1080688/power-supply-block-of-tida-010030

“线程”中讨论的其他部件:BQ76200LM5164BQ76940

我正在研究 TIDA 010030参考设计。 我一直在理解为什么在电源模块中使用某些组件,而电源模块最终将被馈送到  LM5164DDAT。 我无法直接将来自 BAT+的输入电压提供给 LM5164DDAT 的 VIN?

我也不理解电路中使用 REGUT 和430_Power 的原因以及电路的工作原理。 我也无法理解 D47齐纳二极管的使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Q25,Q28和相关电路提供一个开关来切断 LM5164的输入,这将在某些情况下(如关机模式和休眠模式)降低电流消耗。 此外,还有另一个 IC BQ76200也使此开关电路受益。  

    REGUT 和430_Power 是 上述开关的冗余启用信号,当系统处于关闭模式(BQ76940处于关闭状态)时,REGUT 和430_Power 均为0。 当 BQ76940被制动在索道上时,BQ76940将启动 REGUT 并启用 LM5164,然后再启动 MCU。 然后 MCU 将拉动430_Power 高以确保5VDD 始终打开。 当系统决定再次进入关机状态时,MCU 将向 BQ76940发送关机命令,以禁用 REGUT 并拉低430_Power。  

    如果没有其他问题,请单击“这解决了我的问题”。

    谢谢。

     

    此致,

    陈瑞安