This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-010054:tms320f28379d

Guru**** 2636875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, AMC1302, AMC3302, TIDM-02002, TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1080424/tida-010054-tms320f28379d

部件号:Tida-010054
线程中讨论的其他部件:TMS320F28379DAMC1302AMC3302TIDM-02002

请告诉我如何使用 Texas tms320f28379d 检测双路有源桥接转换器中的高频变压器主电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    这取决于您使用的电流传感器类型。  

    1)如果使用 TI 隔离电流感应放大器(如 AMC1302/ AMC3302), 则需要将差分至单端输出信号馈送至 tms320f28379d 的 ADC。 其他霍尔传感器也是如此。  

    2)如果使用 TI 隔离 ADC (如 AMC1306/ AMC3306  ),则需要将数字输出馈送至 tms320f28379d 的 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Lem la 55P 传感器,将该传感器用作微控制器 TMS320F28379D 的输入。 然后,我必须对感测电流实施零交叉检测。 但我不确定微控制器的哪个功能将用于实施 ZCD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    实际上 ,TIDA-010054没有 ZCD 实现,因为它基于相移算法。 对于 ZCD (SR),您可以参阅 TIDM-02002, https://www.ti.com/lit/pdf/tidueg2 ,第16页。  

    此致