This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:运行缓慢,无法收敛

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1082642/lm74502-running-slow-and-failed-to-converge

“线程”中讨论的其它部件:LM74502

亲爱的各位,  

我正在尝试使用 TI 上的 LM74502高效模型。 我进行了布线,因为数据表中描述了典型的用途。
但是,运行速度真的很慢,一段时间后,我收到一条错误消息,指示收敛失败。

请帮帮我。  

此致,  
保罗·安布罗瓦斯·伯代特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:为 TI 使用 PSpice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    请通过在模型编辑器中更改模型的属性来保持 NC 引脚浮动。 如果它仍然无法收敛,请使用模型文件中提供的启动基准,并根据需要对其进行更改。 如果需要帮助,请随时与我联系。

    谢谢,致以诚挚的问候

    迪亚尼苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪亚尼苏,  

    我检查了您发送给我的模拟设置,我提出的是,在模拟启动时,使能不应处于高状态,而应延迟。

    下面您将找到一个灵感源自您发送的内容的原理图,该原理图与背对背 MOSFET 设计配合使用(如果有人有相同的问题)  



    此致,  

    保罗·安布罗瓦斯·伯代特