This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于在 PSpice 中生成用于模拟3相格栅系逆变器的正弦 PWM/SPWM

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1084513/regarding-generating-sinepwm-spwm-for-simulation-of-3-phase-grid-tie-inverter-in-pspice

“线程”中讨论的其它部件:UCC21750UCC21530测试

尊敬的 TI 团队:

晚上好。

请提供有关 PSpice 中任何参考电路和选件 的信息以生成窦性 PWM。

谢谢你,

口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caliber,  

    您已经询问了一些 PSPICE 问题,如果我们知道您正在模拟的设备,这些问题可能会得到更好的解决。  请提供电路中 TI 器件的零件号。   

    谢谢你,

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的列昂纳德:

    早上好。

    感谢你的回复。

    我们需要向 UCC21750和 UCC21530提供 SPWM 以驱动逆变器电路中的 MOSFET。

    我们已经打消了疑虑,

    SPWM:

    它必须通过比较正弦波和三角形脉冲来产生,而且很难提供死时间。

    如果有任何可生成 SPWM 的参考设计,请分享。

    我们能否直接插入 Proeus 软件等代码并在 PSpice 中进行测试?

    是否可以将电路转换为 Matlab 组件并在 Matlab 中进行仿真。

    这是我们的疑问。

    谢谢你,

    口径