This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-020032:为什么在 GPO2和 nINT 之间使用不同的上拉外部电阻器?

Guru**** 673890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1083512/tida-020032-why-different-pull-up-external-resistors-between-gpo2-and-nint-are-used

部件号:Tida-020032

大家好,团队  

为什么在 GPO2和 nINT 之间使用不同的上拉外部电阻器?

此致,
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ochi-san,

    对此困惑,我深表歉意。 可以使用相同的上拉值。 自从我进行这种设计以来已经有一段时间了,但只要这两个引脚都有一个上拉,就没有理由在这里有不同的上拉值。 INTN 和 GPIO2都是开路漏极输出,需要向上拉 VIO。

    谢谢,

    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多诺万,您好!  

    非常感谢!  

    此致,
    Ochi