This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21479:有关原理图的一些问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, UCC28780, PMP21479, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1085151/pmp21479-some-questions-about-schematic-diagram

部件号:PMP21479
“线程”中讨论的其它部件:UCC28780,UCC28782 UCC24612

你好!

我正在设计基于 UCC28780的72W 电源/电池充电器(带有 CV/CC 输出控制),我将 PMP21479视为起点。

请您向我解释晶体管 Q100和 Q101以及二极管 D101的用途吗? 当控制器不切换时,是否需要“重置”变压器的辅助绕组?

为什么辅助绕组是中心螺纹,VS 销连接到绕组的中点? 将 R20连接到 D4的阳极(并更改 R20和/或 R23的值)是否相同?

Q102和相关组件的用途是什么? 这似乎在引脚上造成了某种滞后,但这一功能是否应该在 UCC28780内部管理?

非常感谢您的参与。

此致,

塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sergio,

    我已要求主设计师看看您的问题。 同时,我建议大家看看 UCC28782,它是 Active Clamp 反向控制器的更新版本,它包含了一些需要的额外组件。

    谢谢,

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sergio,

    我同意 Robert 的观点,使用我们最新一代的主动式锁模控制器 UCC28782将大大减少组件数量,因为它集成了更多的这些功能。  要回答您的问题:

    1.当功率 FET 处于空闲状态时,Q100,Q101和 D101消除了变压器绕组上的寄生振铃。  这种设计还增加了这一功能,因为次级(T1的引脚 A 和 B)上的绕组电压有时可能会发出足够高的振铃,从而导致 Q7的主体二极管产生作用。  这可能会导致 UCC24612 (U7)错误启动,导致一些不良行为。  通常不需要此电路。

    2.分绕组辅助结构用于适应宽输出电压摆动(5V 至20V)。  当输出电压低时,VDD 通过 D4和 Q3导出。  当输出电压更高时,VDD 通过 D3导出。  正确的做法是 VS 分压器可以连接到任一辅助绕组,但如果移动此连接,则需要调整电阻器。  UCC28782包括一个集成的低功耗升压转换器,无需使用此外部电路。

    3.你是对的。 Q102的电路增加了更多的 BUR 引脚滞后。  我们发现内部磁滞不足以在某些操作模式之间提供清晰的过渡。  UCC28782增加了可调节的滞后,消除了对该电路的需求。

    此外,UCC28782还集成了低端驱动器。

    谢谢,

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brian 和 Robert,

    非常感谢您的及时回复!

    此致,

    塞尔吉奥