This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP0056:热敏打印机查询

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1084374/tidep0056-thermal-printer-inquiry

部件号:TIDEP0056
《线程:BeagleBone》中讨论的其他部分

各位专家:

我们的客户正在寻找开发板来开发热敏打印机。
我们是否有这样一个主板,他可以开发热敏打印机固件以及软件和硬件?

TIDEP0056参考设计| TI.com 
我提供了上述参考设计, 但它没有提供单板解决方案。
客户需要一个单一或双解决方案,他可以在其中连接热磁头并开发第一个 POC 解决方案。
请告知我们是否有此解决方案。 非常感谢您的参与。

此致,
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald 您好,

    TI 没有为与该参考设计相关的热敏打印提供单板解决方案。 设计指南详细介绍了从硬件方面进行设计所需的 BeagleBone Black,热敏打印机和试验电路板材料。

    我刚刚意识 到 https://www.ti.com/tool/TIDEP0056#design-products 上的下载链接之一 命名错误。  TIDCBS3.ZIP 是软件下载。 请注意,该软件和文档是2015年生成的,自那时以来尚未更新。 我们可以回答有关 PRU 的一般开发问题,但我无法回答有关该固件的特定问题。

    如果您正在寻找 PRU-ICSS 之外的热敏打印机控制的其他潜在选项,我可以将此主题重新分配给我们的营销所有者之一。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    感谢你的所有帮助。 如果 PRU-ICSS 之外还有其它热敏打印机控制选项,请重新分配此线程。 再次感谢。

    此致,
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,凯尔,

    请问您是否可以向我们提供进一步的建议? 谢谢你。

    此致,
    杰拉尔德