This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-00951:CSD19536KCS 的替代产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KCS, CSD19535KCS, CSD19531KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1085685/tida-00951-replacement-for-csd19536kcs

部件号:Tida-00951
线程中讨论的其他部件:CSD19536KCSCSD19535KCSCSD19531KCSCSD195334KCS测试

大家好,团队

我们的客户希望用 替代部件更换未储备的 CSD19536KCS。 我查看了我们的产品,发现 CSD19535KCS 是最接近的替代产品,但库存量也很低。

设备 CSD195334KCS 和 CSD19531KCS 也相似,但我想知道这是否是  TIDA-00951中 CSD19536KCS 的好替代产品,如果使用这些设备,会有什么影响?

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

      让我先看看朗库马。 稍后会反馈。

    此致,

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,理查德,

    您是否收到了 Ramkuma 的反馈?

    谢谢你

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

      很抱歉耽误你的时间。 我想让其他人来帮助解决这个问题。 让我处理这个问题。 谢谢!

    此致,

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    通常,我们只承诺在参考设计中选择的组件的测试报告中显示的性能。  

    但是,我已经研究了你们所展示的这两个部分,它们的 RDSon 比选定的要大得多。 因此,它们的功率损失会更高,效率和散热也会受到影响。

    谢谢。