This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-00756:内部版本错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TIDA-00756, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1086510/tida-00756-build-errors

部件号:Tida-00756
“线程”中讨论的其它部件:CC26XXWARESysBIOSCC2650

我使用 CSS V11, tirtos 是2_14_03_28,当我构建项目时,有11个错误, 我不知道设置问题在哪里?

错误信息如下所示:

****项目 TIDA00756-Firmware 的配置调试构建****

"C:\\ti\\ccs1100\\CCs\utils\\bin\\gmake "-k all

生成文件:"./TIDA00756-Firmware.cfg
调用:XDCtools
c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/xs - xdcpath="C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/packages;C:/ti/ti/tirelfink_2_release 3_28_products/BIOS_4_42_kernel_subscapps_-32_sc/ccti_-/2100_ccelts/sct_ex_packages:ti.platforms.simplelink:CC2650F128
正在制作 package.mak (由于 package.Bld)...
正在为软件包 configPackage 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
正在从 package/cfg/TIDA00756-Firmware_pem3.cfg 配置 TIDA00756-Firmware.xem3 ...
正在生成自定义 ROM 库 makefile ...
正在开始构建库源...
正在制作 C:\/ti/TIDA00756-Firmware/src/SysBIOS/ROM_SysBIOS.aem3...
gmake [1]:正在进入目录`C:\ti/TIDA00756-Firmware/src/SysBIOS'
gmake [1]:离开目录`C:/ti/TIDA00756-Firmware/src/SysBIOS'
库构建失败。
subdir_rules.mk:19:目标'build_40819023-InProc '的配方失败
gmake [1]:***没有规则可使`ROM_ti.SysBIOS.BIOS_CONFIG_lib.pp'需要的目标`C:\ti/TIDA00756-Firmware/Debugge/configPkg/package/cfg/ti.SysBIOS_config.c'。 停下。
gmake [1]:***正在等待未完成的作业...
gmake:***[C:\ti/TIDA00756-Firmware/src/SysBIOS/ROM_SysBIOS.aem3]错误2.
错误:XDC.cfg SourceDir:"C:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/XDC/cfg/SourceDir.xs",第209行:XDC.cfg SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态=2:

JS:“c:\ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/XDC/cfg/Main.xs”,第160行:错误:配置失败!
gmake.exe:***[package/cfg/TIDA00756-Firmware_pem3.xdl]错误1
gmake.exe:***删除文件`package/cfg/TIDA00756-Firmware_pem3.xdl'
gmake.exe:***[package/cfg/TIDA00756-Firmware_pem3.xdl]正在删除文件`package/cfg/TIDA00756-Firmware_pem3.h'
gmake.exe:***[package/cfg/TIDA00756-Firmware_pem3.xdl]正在删除文件`package/cfg/TIDA00756-Firmware_pem3.c'
JS:“c:\ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/XDC/tools/Cmdr.xs”,第51行:错误:XDC.tools.configuro:由于较早的错误配置失败(状态= 2);删除了“linker.cmd”。
gmake [1]:***[Build-40819023-InProc (内部流程)]错误1
gmake:***没有规则来创建'build- 40819023',需要'configPkg/ compiler.opt'。
gmake:***没有规则可使目标'buile-40819023'成为'configPkg/linker.cmd'所需的目标'built-40819023'。
gmake:***没有规则来创建'build- 40819023',需要'configPkg/ compiler.opt'。
gmake:***没有规则来创建'build- 40819023',需要'configPkg/ compiler.opt'。
gmake:***没有规则来创建'build- 40819023',需要'configPkg/ compiler.opt'。
gmake:***没有规则来创建'build- 40819023',需要'configPkg/ compiler.opt'。
gmake:***没有规则来创建'build- 40819023',需要'configPkg/ compiler.opt'。
gmake:***没有规则来创建'build- 40819023',需要'configPkg/ compiler.opt'。
gmake:***没有规则来创建'build- 40819023',需要'configPkg/ compiler.opt'。
gmake:***没有规则来创建'build- 40819023',需要'configPkg/ compiler.opt'。
gmake:***没有规则来创建'build- 40819023',需要'configPkg/ compiler.opt'。
gmake:***没有规则来创建'build- 40819023',需要'configPkg/ compiler.opt'。
Gmake:目标“全部”不会因为错误而重做。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我有几个问题要尝试更好地理解可能出现的问题。

    您使用的是什么硬件?  您是否使用极性正确的带状电缆将 SmartRF06 EVM 连接到了 TIDA-00756 PCB?  您能否确认两个主板都已通电?  TIDA-00756上的跳线是否配置正确以进行固件加载(有关详细信息,请参阅设计指南第3.1.1节)?  您是否使用 SmartRF 闪存编程器2对 PCB 进行编程?  编程器中是否显示 CC2650为连接的设备(XDS100v3下)?

    此致,
    最大