This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:PMP22650 - CLLLC 变压器和电感器材料

Guru**** 2930600 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1086839/pmp22650-pmp22650---clllc-transformer-and-inductors-materials

部件号:PMP22650

您好,

PMP22650评估板中的变压器和电感器使用了哪些材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,  

    感谢您的帮助! 您能否确认您使用参考指示符引用的变压器和电感器? 我假设你是指 Cyntec 功率级变压器。  您所指的是哪种电感器? 您是否正在寻找数据表? 如果特定材料结构(如核心和堆栈),最好从磁性供应商处获取详细信息,因为这些信息通常是专有信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,达尔文,

    感谢您的快速响应。 你是对的,我是指 CLLC 功率级变压器 T1。  我想,这是一个自定义组件, 因此我无法在 Cyntec 网站上找到有关该组件的任何信息。 我想知道变压器芯用了什么材料,例如3C96或3F3。 T2和 T3的信息相同。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    对于这些专有信息,我建议直接联系磁性供应商,因为 TI 无法共享此类信息。 如果无法通过磁力供应商的网站获得固定信息,请告诉我,我们可以尝试为您找到合适的供应商联系人。 谢谢!