This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPICE 模型无法导入到 TINA

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1087872/spice-model-could-t-import-to-tina

“线程:ISO7721”中讨论的其它部件

您好,

将 ISO7721 SPICE 模型导入 TINA 时,出现如下错误:

ISO7721的 SPICE 模型可从以下网站下载:https://www.ti.com.cn/product/zh-cn/ISO7721?keyMatch=ISO7721&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development

请帮助确认。

此致

凯琳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好凯琳,  

     由于 TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此问题通过使用 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理  。

    DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人,这 是 TINA 支持的最直接方式。  请在问题解决后通过回复提供建议。    

    此致,  

    ~Leonard