This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8928:更改输出电压

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1087722/pmp8928-change-vout--voltage

部件号:PMP8928
“线程: TPS40170”中讨论的其它部件

大家好,团队

我看到我们有 PMP8928参考设计。 我的问题是如何改变负输出电压? 谢谢你。

此外,我们需要具有汇电流功能的输出负电压。 输出电流应为10A。 (VIN = 12V-24V)我们是否有其他合适的解决方案可以使用?

此致,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,

    我已经联系了原设计师,他会给你提供更多详细信息。  

    输出电压由分压器 R19和 R20控制。 您需要将电压更改为什么?  

    需要小心,因为 FET 将看到输入电压+输出电压。 因此,如果您将输入范围更改为24V,则需要使用更高电压的 FET。

    谢谢,

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,

    我看到的唯一担心是电流下降。  TPS40170在启动至预偏置输出期间禁用低压侧 FET,因此在启动期间无法吸收电流。  启动完成后,它应该能够吸收电流。  如果您能告诉我们所需的输出电压,那么我们就可以检查我们是否还有其他更接近这些要求的设计。

    谢谢,

    布莱恩