This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22899:如何设置过电流限制。

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22899, TL2842B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1088108/pmp22899-how-to-set-the-over-current-limit

部件号:PMP22899
“线程: TL2842B”中讨论的其它部件

您好,

如何在 PMP22899中设置电流,  

请共享相同的设计数据。

我们正在设计用于120W,12V 10A 输出的直流-直流转换器。

此致,

萨西什库马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨西什库马,  

    我已经联系了设计师约翰,他很快就会给你提供一个更详细的答案。

    基本概念是使用 R5 (0.62欧姆)作为电流感应电阻,以便与 CS 阈值进行比较并设置峰值电流。

    在侧面注释中,10A 输出的非同步降压不是最佳选择。 您是否考虑过替代拓扑?

    谢谢

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨西什库马,  

    Robert 正确,可以调整电阻 R5以更改此设计的电流限制。 TL2842B 的数据表 提到 ISENSE 引脚上的过电流阈值大约为1 V。 在我最初的设计中,我希望峰值为1.5,因此0.62欧姆电阻器的电流限制略高于我的最大负载条件。

    对于您的设计,非同步降压非常适合。 该设计在 CCM 中运行,跨线路输入的占空比在14-20%之间。 由于您在自由转动整流器上工作的时间越来越长,如果您坚持降压拓扑,同步开关将是首选方法。

    或者,我建议改用 LLC 半桥拓扑。 PMP9739 是一种设计,可从120 V 交流输入中产生24 V 直流输出,该输入能够承受10 A 负载。 所有设计文件均可在设计页面上查阅,并提供详细的测试报告。 如果您对这种方法有任何疑问,请告诉我。

    谢谢,

    约翰