请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:Tida-0.0803万 主题:TPS62.8502万-Q1中讨论的其它部件
大家好,
您是否建议对多个DCDC转换器使用相同的切换频率,而不在它们之间进行任何同步或相移控制?
我希望多个2.0~2.4MHz可调节FSW DCDC转换器(用于Ex.LM4.362万美元-Q1和 5件TPS62.8502万-Q1)不同步。 没有同步或没有相移DCDC转换器可能会重叠这些切换转换。 我担心 在这些切换频率的噪音水平 中,重叠会导致高峰值噪音。 您是否建议使用相同的FSW或不同的FSW来降低其FSW上的峰值噪声? 还是建议使用相同的滤波器来降低特定频率?
此致,
大池