This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4.058万:此设计中使用的Jewel Bck-50-722D变压器的规格是什么?

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1088064/pmp40580-what-are-the-specs-for-the-jewel-bck-50-722d-transformer-used-in-this-design

部件号:PMP4.058万

您好,
我的应用程序与PMP4.058万参考设计非常相似。  我需要5A@12V 和2.78A@54V ,但几乎相同。  我很高兴发现了它。

Wurth正在为我设计一个定制变压器,但了解Jewel Bck-50-722D在该设计中使用的初级电感和漏电感非常有用。  选择的电容器基于LLC设计的这一点。
TI能否提供制造商(Jewel)提供PMP4.058万 T100的规格?

谢谢你。

Darin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darin,

      因为设计人员不再在TI工作。 我有关于变压器的简介信息。 插针(3-2):36圈(Lm 500uH,LS 88uH);插针(6-5):3圈;插针(9-8) 24圈;插针(13-11) 2圈;插针(14-12) 2圈。 磁芯材料: 铁氧体EE4915 PC40。  
    请告诉我这些参数是否能满足您的需求。

    此致,

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    我以为他们满足了我的需求,但我认为这可能是错误的变压器。

    如果您查看PMP4.058万的示意图,您列出的针脚编号不匹配。

    但是,原理图上的引脚编号对于任何变压器都没有意义。  偏置绕组应与初级绕组位于同一侧,等等。

     BOM中的Jewel Bck-50-722D变压器描述为"变压器,400uH,14引脚,TH,EE49", 它更符合您描述的内容(显示400uH与500uH除外)。

    是否有任何如何协调这些差异的想法?

    Darin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    如果您只通过电子邮件将Jewel规格发送给我,可能会更容易。  定制制造商希望确保阻抗匹配。  这些是他们的问题:

    在泄漏电感测试期间,两个次级绕组是否短路?

    初级电感应器所见的指定LS (泄漏电感)的首选容差是多少?  

    自从几周前我开始检查之后,Jewel网站就无法访问。  规格表可能有不同的链接?

    如果您有任何额外信息,我们将不胜感激。

    谢谢你。

    Darin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darin,

      让我再次与设计师联系,了解您需要的更多信息。 在我获得有关变压器规格的更多信息后,我会尽快回复您。

    谢谢!

    此致,

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darin,

      原理图上必须有一些错误。 请您将邮件留在此处,以便我们进一步讨论如何更正变压器的原理图和引脚。

    此致,

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    我的电子邮件是 dmilton@Airvine.com。  由于我正在更改引脚,我可以确定原理图不正确。  我只需要确保您上面给出的规格与您的评估板上安装的部件相匹配。  Wurth Electronics还希望验证Jewel测试泄漏电感的方法与它们测试的方法相同。  谢谢你。

    Darin