This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.1171万:交流耦合RS-485参考设计

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD96, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1088873/tida-01171-ac-coupled-rs-485-reference-design

部件号:Tida-0.1171万
主题中讨论的其他部件: SN65HVD96THVD8000


我的问题与TIDA-0.1171万交流耦合RS-485参考设计有关。

我们正在考虑为RS-485设计提供这种或类似的解决方案,该设计要求在'主'主机单元和'主'传感器之间隔离。 此参考设计中使用的串联电容器可提供必要的隔离,而整体设计仍允许RS-485通信。

参考设计提供了两个节点,但能否扩展此拓扑以适应多个节点? 我们的情况将始终包括一个主机单元,但传感器的数量会因客户要求而异。 参考是在每个节点上都有一个120R终端电阻器,但如何使用多个节点管理终端电阻器? 两端是否仍有一个这样的120R电阻器? 如果是这样,那么当只有两个节点有一个终端电阻而其他节点没有时,如何计算电容器值? 或者,是否应在每个节点上使用非120R电阻,并根据该电阻值选择串联电容器?

参考原理图显示了每个节点上的1nF系列电容器。 电容值是如何计算的? 通常,当节点数量可变时,如何计算每个系列电容器的值? 1nF适合什么波特率? 我们的RS-485通信当前以1.92万 波特运行。

除了TIDA-0.1171万中已包含的信息之外,您能否提供设计指南,以帮助计算多节点系统中的组件值(考虑到终端电阻器和波特率)? 实际上,是否需要端接电阻器?

另一个问题与“SymPol”SN65HVD96收发器有关,该收发器是本解决方案的组成部分。 遗憾的是,在我们的应用中,我们不能选择5V的VCC (建议用于此IC),因此是否有其它可在3.3VDC或更低的电压下工作的IC?

我还在您的网站上注意到以下信息:"完全组装的主板仅用于测试和性能验证,不可销售。" 是否可以获得这些开发套件?如果可以,如何获得?

谢谢你。