This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-for TI:许可证迁移。

Guru**** 2996000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1086092/pspice-for-ti-license-migration

部件号:PSpice-for TI

各位专家,您好!

我们的客户最近 更换了机器,希望为TI安装PSPICE,但他收到了以下错误信息:

我搜索了论坛,发现如果 您已经在3台计算机上使用了许可证,则需要将许可证从现有计算机迁移到新计算机,但是论坛上没有说明如何执行此操作。

您能否分享迁移方法? 此外,是否可以删除 所有其他先前的激活?

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Marvin,

    请提供用户的电子邮件地址。

    谢谢!
    jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JC:

    我直接给您发送了一条消息。 感谢您的支持。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    支持团队刚刚通知我他们正在处理此问题。

    谢谢!
    jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JC:

    谢谢你。 完成后请告诉我。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 这可能需要一些时间。 小组未看到此用户。 他们正在对其进行审查。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    请通过论坛消息(本页右上角)向我发送访问密钥吗? 我们无法找到用户。

    谢谢!
    jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JC:

    我直接向您发送了一条消息。使用客户 的访问密钥。

    如果您需要更多信息,请告诉我。

    此致,

    Msrvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Marvin。 我们会查找。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JC:

    您是否 能够找到该用户?

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    是的。 我们禁用了3台机器。

    谢谢!
    jc