This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-0.201万:导出到本地磁盘D并从同一工作区导入

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1088710/tidm-02010-exporting-to-local-disk-d-and-importing-from-same-workspace

部件号:TIDM-0.201万

您好,  

我的工作区存储在本地磁盘D中,双电机控制算法存储在D驱动器中。

在CCS中,我是从D Drive导入文件,但在D drive中所做的更改会链接到位于c中的C2000电机器件SDK文件

例如:  

如果我在本地终端/系统资源管理器中查看hal,c,路径将被定位到C驱动器

您能帮我解决这个问题并告诉我如何将所有更改,库和驱动程序文件保存在D驱动器中吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试将电控SDK安装到要 工作的磁盘/驱动器(D驱动器)中,或设置工作区。